我们今天能为您提供什么帮助?

VPL06/12功率因数控制器如何关闭电容器组支路?

问题描述:
VPL06/12功率因数控制器如何关闭电容器组支路?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

切换界面到SETUP菜单——按OK键进入——按中间两个(上或下)键切换到PIN码界面——输入PIN码242进入设置菜单组——连续点击中间两个键(上或下)键切换到400设置菜单组界面——按OK键进入——按向下键切换到403子菜单——按OK键进入电容器组支路状态设置——按中间两个(上或下)键切换到对应的电容器组支路并将其状态更改为Foff。