我们今天能为您提供什么帮助?

2台VPL18N功率因数控制器能协同运行吗?

问题描述:
2台VPL18N功率因数控制器能协同运行吗?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

2台VPL18N可以协同运行,可以用于共补和分补。需将两台设备“运行模式”参数设置成主从系统,即一台是“主机模式”,另一台是“从机模式”。主机按常规方法接线,从机只保留输出功能,所有信号采集全部在主机上,主机计算并发出投切命令。接线图如下: