我们今天能为您提供什么帮助?

VPL06/12功率因数控制器能否用于中压回路?

问题描述:
VPL06/12功率因数控制器能否用于中压回路?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

VL6/VL12可以用于中压回路。VL6/VL12控制器电压输入端最大输入电压为550VAC(CAT Ⅱ),当所监测回路电压高于550V时,可通过外加电压互感器使用,并在203菜单中设置电压互感器的变比。