我们今天能为您提供什么帮助?

VPL06/12功率因数控制器奇偶校验设置成None(无校验)时,数据停止位是几位?

问题描述:
VPL06/12功率因数控制器奇偶校验设置成None(无校验)时,数据停止位是几位?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

VPL12N无功补偿控制器 通信时,当校验方式设置成None(无校验)时,在后台软件中要设置数据停止位为2位。

用Modsan测试如下: