两台VL12功率因数控制器如何实现并联连接?
问题描述:
两台VL12功率因数控制器如何实现并联连接?所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
按下图接线后,将两台VL12的305(切换间隔)设置为不同时间。
例如第一台VL12的305(切换间隔)设置为10s,第二台VL12的305(切换间隔)设置为30s。
只需要一个CT串联两个VL12。CT的功率在精度等级1时最小10VA。

是否有帮助?


按下图接线后,将两台VL12的305(切换间隔)设置为不同时间。
例如第一台VL12的305(切换间隔)设置为10s,第二台VL12的305(切换间隔)设置为30s。
只需要一个CT串联两个VL12。CT的功率在精度等级1时最小10VA。

是否有帮助?