我们今天能为您提供什么帮助?

VPL18T功率因数控制器怎么关闭温度报警功能?

问题描述:
VPL18T功率因数控制器怎么关闭温度报警功能?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

高温报警保护是指采集温度超过高温报警门限,并且持续时间超高温报警延时时间后,控制器发出报警信号、闭合节点输出,同时切除所有已投入电容器并闭锁投切,直至报警解除,报警解除需要采集到的温度低于高温门限减去高温回差。

由于控制器温度采集端口空接,采集电路处于浮空未知状态,容易受到外部信号干扰造成控制器采集温度异常,如果现场未使用温度采集功能,可以把温度检测功能关闭。

关闭方法为:在《保护参数》中“高温门限”设置为0.