VPL18N功率因数控制器共补一相电流采样接线需注意什么
问题描述:
VPL18N功率因数控制器共补一相电流采样接线需注意什么所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
VPL18N采样接线有多种形式,当用于一相电流采样 时,需注意:
(1)该接线形式只能用于共补,不能用于分补。
(2)采样电压、电流必须不同相,且可任意组合。例如采集B、C 相电压,A 相电流,或者采集 C、A 相电压,B 相电流等。
(3)电压采样信号必须接在1 和4 号端子,电流采样信号必须接在7 和8 号端子。即采样电压电流无论是哪种组合,只能接入1、4、7、8号端子。

是否有帮助?