我们今天能为您提供什么帮助?

VPL18N功率因数控制器如何实现主从模式扩展至36回路?

问题描述:
VPL18N功率因数控制器如何实现主从模式扩展至36回路?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

VPL18N控制器独立模式下单独工作为18路,可通过一主一从模式扩展至36回路,主从控制系统由两台控制器组成,控制器运行参数中有“运行模式”参数,需要将两台控制器分别设置成“主机模式”、“从机模式”。从机控制器只保留输出功能,所有信号采集全部在主机控制器上,由主机控制器通过计算发出投切命令。