我们今天能为您提供什么帮助?

VPL06/12功率因数控制器采样信号接线错误能否通过设置更改?

问题描述:
VPL06/12功率因数控制器采样信号接线错误能否通过设置更改?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

无论电压还是电流接线错误,均可通过高级菜单206设置。

操作方法:

1.在显示界面按 ▼键三次,选择SETUP 菜单并按 ►键确认。
2.按 ▼或 ▲键,并输入PIN码242。按►键确认。
3.按▼ ▲键选择200子菜单中206。