我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]直流微型断路器C65N-DC和C65H-DC有什么区别?

问题描述:
直流微型断路器C65N-DC和C65H-DC有什么区别?

所属产品线:
C65N/H/L-DC

解决方法:

直流微型断路器C65N-DC和C65H-DC的区别在于如下参数。

型号 C65N-DC C65H-DC
最大工作电压

1P:60VDC

2P:125VDC

1P:125VDC

2P:250VDC

极限分断能力Icu 6kA 10kA
使用分断能力Ics 100%Icu 75%Icu
脱扣曲线 C B/C