我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]iC65微型断路器能不能代替iINT125隔离开关?

问题描述:
iC65微型断路器能不能代替iINT125隔离开关?

所属产品线:
iC65

解决方法:

断路器与隔离开关的主要区别在于,隔离开关只有隔离功能,断路器除了有隔离功能,还具有过载和(或)短路等保护功能。

隔离开关只能在正常的电流下进行分合操作,断路器还可在故障电流下分断,对线路起到保护作用,且能够与上下级断路器配合实现选择性保护。

iINT125的电流范围是32~125A,iC65的电流范围是1A~63A。

因此,在同等电流下,用iC65微型断路器替代iINT125隔离开关,是增加了保护功能。但需注意,当用在主回路或分支回路时,是否仍能够保证选择性的要求,需结合线路开关综合考虑。