FA413724
FA413724
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]CVS断路器能用在60Hz频率的系统中吗?
问题描述:
CVS断路器能用在60Hz频率的系统中吗?
所属产品线:
EasyPact CVS
解决方法:
CVS断路器可以用在60Hz频率的系统中。
首次发布日期:
2020/11/11
修订日期:
2020/11/11
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
EasyPact CVS
探索更多
范围:
EasyPact CVS