FA413738
FA413738
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]P3U30保护可以用在20KV的电压等级吗?
问题描述:
P3U30保护可以用在20KV的电压等级吗?
所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置
解决方法:
可以,根据VT互感器一次侧电流决来定,最大电流可到500000V。
首次发布日期:
2020/11/11
修订日期:
2020/11/11
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Easergy MiCOM P3 继电保护装置
探索更多
范围:
Easergy MiCOM P3 继电保护装置