我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]PC导轨插座如何选型?

问题描述:
PC导轨插座如何选型?

所属产品线:
Acti9 PC导轨插座

解决方法:

PC导轨插座选型需要确定极数、额定电压、额定电流。极数有2P、2P+E、3P+E,其中极数2P的插座额定电流有10A的,极数2P+E的插座额定电流有10和16A的,极数3P+E的插座额定电流有16、25和32A的。极数为2P、2P+E的导轨插座额定电压为250VAC,极数为3P+E的导轨插座额定电压为440VAC。