FA413759
FA413759
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]iC65漏电2P可以用于380VAC电压吗?
问题描述:
iC65漏电2P可以用于380VAC电压吗?
所属产品线:
Vigi iC65
解决方法:
漏电如果是电子式ELE的不可以,电磁式ELM的可以用于380VAC。
首次发布日期:
2020/11/11
修订日期:
2020/11/11
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Vigi iC65
探索更多
范围:
Vigi iC65