我们今天能为您提供什么帮助?

XB4/XB5电位计是单圈还是多圈,单圈和多圈含义?

问题描述:
客户咨询XB4BD912R4K7是单圈还是多圈电位计?

所属产品线:
Harmony XB4; Harmony XB5

解决方法:

施耐德XB4/XB5电位计是单圈的。

以XB4BD912R4K7,阻值4.7KΩ为例:

施耐德电位计旋钮上刻度是0-10,从刻度0调整到刻度10旋转角度是300°(请看下方示意图)。从0调到4.7KΩ是1圈以内。因此施耐德电位计是单圈的。

如果一个4.7KΩ电位计从0调到4.7KΩ需要转1圈以上,就是多圈的。