我们今天能为您提供什么帮助?

XB2系列急停按钮有没有两常开两常闭的完整型号?

问题描述:
XB2系列急停按钮有没有两常开两常闭的完整型号

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

XB2系列急停按钮没有两常开两常闭的完整型号,但是可以通过外加辅助触点实现两常开两常闭的功能,例如:XB2BS542C本身自带一个常闭辅助触点,然后另外再单独购买一个常闭辅助触点ZB2BE102C,两个常开辅助触点ZB2BE101C,即可实现。