我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XVR系列旋转声光报警器额定工作电压是多少?
问题描述:
XVR系列旋转声光报警器额定工作电压是多少?

所属产品线:
Harmony XVR

解决方法:

XVR系列旋转声光报警器额定工作电压有4种:

电压类型 型号
交直流12V XVR*J*
交直流24V XVR*B*
交流120V XVR*G*
交流230V XVR*M*