我们今天能为您提供什么帮助?

ZBRN1和ZBRN2模块SD卡支持的功能是什么?

问题描述:
ZBRN1和ZBRN2模块SD卡支持的功能

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

SD卡支持的功能如下:

保存配置和网络参数:将ZBRN1/ZBRN2内设置的配置参数和网络参数保存在SD卡内;

加载配置和网络参数:将SD卡内保存的参数加载到ZBRN1/ZBRN2;

固件更新操作:更新ZBRN1/ZBRN2的固件。