我们今天能为您提供什么帮助?

XB5R系列的无线按钮产品其MTBF值是多少?

问题描述:
XB5R系列的无线按钮产品其MTBF值

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

对于接收器、发射器和中继天线的印刷电路板组件,我们提供了在30°C下计算的MTBF。

接收器:

ZBRRA: MTBF=2493243小时

ZBRRC: MTBF=3613278小时

发射器:

ZBRT1,ZBRTA*,ZBRP1:  MTBF=9808153小时

ZBRT2: MTBF=9808153小时

天线

ZBRA1: MTBF=5315812小时