我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XB5R无线按钮发射器的机械寿命和防护等级是多少?
问题描述:
无线按钮的发射器ZBRT1、ZBRT2 的机械寿命和防护等级是多少?

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

XB5R无线按钮发射器的机械寿命和防护等级如下:

发射器型号 机械寿命 防护等级
ZB5RTA* 1000000 次 IP66 符合 IEC 60529 (前面板)
IP67 符合 IEC 60529 (前面板)
IP69 符合 IEC 60529 (前面板)
IP69K 符合 IEC 60529 (前面板)
ZB4RTA* 1000000 次 IP66 符合 IEC 60529 (前面板)
IP67 符合 IEC 60529 (前面板)
IP69 符合 IEC 60529 (前面板)
IP69K 符合 IEC 60529 (前面板)
ZBRT1 1000000 次 IP30 符合 IEC 60529 (背面)
ZBRT2 400000 次 IP30 符合 IEC 60529 (背面)