我们今天能为您提供什么帮助?

ZART8L和ZART8D有什么不同?

问题描述:
这两种手柄在外观、功能上有什么不同?

所属产品线:
Harmony XAR

解决方法:

ZART8L和ZART8D的区别如下表所示:

功能 ZART8L ZART8D
显示器(可显示电量、信号强度、基站名、应用报警等) ×
振动提醒(运行模式提醒、低电量报警、应用报警) ×
发现基站(无需连接PC) ×
诊断功能(可见BLE地址和固件版本) ×