我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XB5S1B****和XB5S2B****指纹开关最多可以设置多少个管理员?
问题描述:
XB5S1B****和XB5S2B****指纹开关最多可以设置多少个管理员?

所属产品线:
Harmony XB5S指纹开关

解决方法:

XB5S1B****XB5S2B****指纹开关能最多可以设置200个指纹100个用户,指纹开关的用户有两类:管理员和操作员。200个指纹中,至少要有1个管理员权限,剩余的指纹权限,按照实际的需求进行设置。