我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XB6系列按钮指示灯中24V的指示灯供电是交流和直流通用的吗?
问题描述:
XB6系列按钮指示灯中24V的指示灯供电是交流和直流通用的吗?

所属产品线:
Harmony XB6

解决方法:

XB6E*一体式按钮指示灯,不论国产还是进口,所有的24V指示灯都只能用于直流电压;XB6*模块式按钮指示灯(只有进口系列),所有的12-24V指示灯都是交直流电压通用。

同样的,XB6E*一体式按钮指示灯中12V的指示灯供电情况与以上24V的规律一致,一体式的只能用于直流电压。