我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
按钮可挂锁挡片ZB4BZ62可以用于哪些按钮头?
问题描述:
按钮可挂锁挡片ZB4BZ62可以用于哪些按钮头?

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

按钮可挂锁挡片ZB4BZ62只可以用于XB4,XB5的平头按钮头。ZB4BZ62可用深度是11.5mm,平头按钮头的深度为9mm,其他类型的按钮头深度都不能满足。

示意图如下: