FA413840
FA413840
我们今天能为您提供什么帮助?
ZBE205的外形尺寸是怎么样的?
问题描述:
ZBE205的外形尺寸是怎么样的?
所属产品线:
Harmony XB4
解决方法:
宽度10mm
深度47.2mm
高度32mm
首次发布日期:
2020/11/13
修订日期:
2020/11/13
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Harmony XB4
探索更多
范围:
Harmony XB4