选电压为交流400V,频率为50/60HZ指示灯,型号是什么?
问题描述:
选电压为交流400V,频率为50/60HZ指示灯,型号是什么?所属产品线:
Harmony XB4解决方法:
选电压为交流400V,频率为50/60HZ指示灯 ,选型举例:
以下型号中*代表颜色:白色是1、绿色是3、红色是4、橙色是5、蓝色是6。
1.XB2系列选型方法:XB2BVQ*LC、XB2BVQ*KLC(抗干扰性)。
| 供电电压 | 颜色 | 通用型LED指示灯 | 抗干扰型LED指示灯 |
| 380-400V AC 50/60HZ | 白色 | XB2BVQ1LC | XB2BVQ1KLC |
| 绿色 | XB2BVQ3LC | XB2BVQ3KLC | |
| 红色 | XB2BVQ4LC | XB2BVQ4KLC | |
| 橙色 | XB2BVQ5LC | XB2BVQ5KLC | |
| 蓝色 |
| XB2BVQ6KLC |
2.XB4系列选型方法:带灯基座ZB4BV5D*+灯头ZB4BV0*。
| 供电电压 | 颜色 | 带灯基座 | 灯头 |
| 400V AC50/60HZ | 白色 | ZB4BV5D1 | ZB4BV01 |
| 绿色 | ZB4BV5D3 | ZB4BV03 | |
| 红色 | ZB4BV5D4 | ZB4BV04 |
是否有帮助?