我们今天能为您提供什么帮助?

XB4系列的BA9S带灯按钮基座及BA9S指示灯基座如何选择灯泡?

问题描述:
XB4系列的BA9S带灯按钮基座及BA9S指示灯基座如何选择灯泡?

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

XB4系列的BA9S带灯按钮基座及BA9S指示灯基座可以选择下面图片中的BA9S灯泡使用,选型时注意灯泡的电压和功率不能超过灯座的最大电压和最大功率要求

具体灯座和灯泡信息可参考样本Ø22按钮及指示灯 Harmony® XB4金属系列产品目录