我们今天能为您提供什么帮助?

XB2B*C的指示灯是LED灯吗?

问题描述:
XB2B*C的指示灯是LED灯吗?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

XB2BVD*C指示灯为直接电源供电的,需要选择BA9S灯泡配合使用,灯源可根据需求选择白炽灯、氖灯、LED灯。具体型号如下图:

XB2B通用型指示灯均为LED指示灯。并且该型号LED灯损坏后无法单独更换灯泡。通用型指示灯产品型号如下图所示: