我们今天能为您提供什么帮助?

XB2B系列的标牌有哪些类型?

问题描述:
XB2B系列的标牌有哪些类型?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

XB2B系列的标牌主要有:

1,急停环形标牌。

2,一体式标牌。其又有三种类型:30x40mm方形标牌,30x50mm方形标牌,30x40底部圆形标牌。

3,嵌入式标签+标签座(“嵌入式”刻度板底座)。嵌入式标签有两种:8x27mm嵌入式标签和18x27mm嵌入式标签。标签座有两种:ZB2BZ32C和ZB2BZ33C。其中ZB2BZ32C和8x27mm嵌入式标签配合使用;ZB2BZ33C18x27mm嵌入式标签配合使用。嵌入式标签本身不能直接安装,需要将标签嵌入到标签座上一起安装。

XB2B样本下载链接