我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Playlist Builder软件支持什么格式的MP3文件?
问题描述:
Playlist Builder软件能使用什么格式的MP3文件?

所属产品线:
Harmony XVU; Harmony XVS

解决方法:

Playlist Builder软件是用来配置XVS系列语言报警器和XVU系列柱灯的语音报警单元的播放列表文件,其支持的MP3文件的格式如下:

采样率:48KHz,44.1KHz,32KHz,22.05KHz,16KHz,11.025KHz,8KHz

比特率:128Kbps,64Kbps,32Kbps

单声道