我们今天能为您提供什么帮助?

XVSV系列可编辑语音报警使用Playlist Builder编辑,几种信号输入模式的含义是什么?

问题描述:
XVSV系列可编辑语音报警使用Playlist Builder编辑,不同的信号输入模式,语音报警的功能不同

所属产品线:
Harmony XVS

解决方法:

信号输入模式选择如下图所示,有5种模式选择:

选择不同信号输入模式,XVSV的接线端子的功能会不同,参考如下示意图:

说明:信号输入模式"不更改",表示不会更改当前的配置,XVSV 音频设备的信号输入模式出厂设置值为“6 通道模式”;停止信号激活时,将立即停止音频;声音抑制信号激活时,将调低音量。