我们今天能为您提供什么帮助?

XB6系列按钮指示灯支持的接线方式有哪些?

问题描述:
XB6系列按钮指示灯支持的接线方式有哪些?

所属产品线:
Harmony XB6

解决方法:

XB6系列按钮指示灯可以通过三种方式接线,但不同结构型式的接线方式有差异,详见下方:

焊接接线方式 快速接线端子 选配快速接线插座
国产一体式按钮 支持 支持 支持
进口一体式按钮 支持 支持 支持
进口模块式按钮 支持 支持 不支持

另外还需注意急停按钮是不可以配合快速接线插座使用的,具体选型请参考XB6样本附件部分。样本链接如下:XB6样本链接