我们今天能为您提供什么帮助?

XB6系列按钮产品最多能加装几个触点?

问题描述:
XB6系列按钮产品最多能加装几个触点?

所属产品线:
Harmony XB6

解决方法:

XB6系列产品分为:一体式(XB6*F国产;XB6*P进口)和模块式XB6*B进口:

1.XB6*F国产和XB6*P进口一体式产品,例如自复位按钮,标准手柄选择开关或钥匙开关,自复位带灯按钮,自锁定带灯按钮根据需求选择1C/O或者2C/O产品,不能增加触点。同时指示灯和急停按钮,带灯急停按钮为一体式,不能增加触点;详情请见下图所示:

2.XB6*B进口模块式的复位按钮、急停按钮、选择开关最多加装一层3个触点;XB6*B进口带灯复位按钮,带灯自锁按钮,带灯选择开关最多加装一层2个触点,中间是发光模块。详情请见下图所示:

具体的参数请参考国产和进口样本:

如何获取国产XB6E系列按钮指示灯产品目录?

如何获取进口XB6系列按钮指示灯产品目录?