我们今天能为您提供什么帮助?

XVBC* AS-i接口的M12接口怎么接线?

问题描述:
XVBC21A/B AS接口怎么接线?

所属产品线:
Harmony XVB

解决方法:

如图所示  有两种接线

左边XVBC* +AS-i

1  AS-i (+) 棕色

3  AS-i(-) 蓝色

右边XVBC*+AS-i+24V外部供电

1   AS-i (+) 棕色

3   AS-i(-) 蓝色

2   24V外部(-)白色

4   24V外部(+)黑色



附件
XVBC21A XVBC21B 安装_202303231657.pdf