XAR系列起重标准遥控器的UOC功能是什么?
问题描述:
XAR系列起重标准遥控器具有可配置UOC功能所属产品线:
Harmony XAR解决方法:
XAR系列起重标准遥控器的UOC的意思是非预期的操作控制。
XAR系列基站可管理3个具有UOC功能的继电器。
一个 UOC 继电器关联一个运动轴(4 个运动按钮)。
一旦运动按钮按下,则相应的 UOC 继电器闭合。
当所有的运动按钮都松开时, UOC 延时启动。
UOC 继电器在 UOC 预定义的延迟之后断开。
具有驱动器的 UOC 功能图(UOC 继电器是常开点)
此功能用来配合带有变频器驱动的运动轴。
是否有帮助?