我们今天能为您提供什么帮助?

XAR简易型发射器如何注册?

问题描述:
如何将XAR简易型发射器注册到接收器?

所属产品线:
Harmony XAR

解决方法:

1. 旋转并释放发射器红色急停按键。

2. 同时按下发射器按钮7和8、保持至少1秒再松开。(绿色指示灯闪烁)

3. 按下接收器上“功能键”。(功能指示灯亮起)

4. 按下接收器上“选择键”。(所有继电器指示灯亮起)

5. 按下发射器按键1和2且保持。(所有继电器指示灯闪烁2次)

6. 释放发射器按键1和2,完成注册。(所有继电器指示灯闪烁1次)

发射器按键和接收器按键、指示灯如下图: