我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XAR简易型发射器如何启动?
问题描述:
XAR简易型发射器如何进入使用状态?

所属产品线:
Harmony XAR

解决方法:

1. 旋转并释放发射器红色急停按键。

2. 同时按下发射器按键7和8、保持至少1秒。(指示灯3和4亮起,红色)

3. 释放发射器按键7和8。(指示灯3和4熄灭,顶部指示灯闪烁,绿色)

发射器按键、指示灯如下图: