我们今天能为您提供什么帮助?

XAR简易型发射器如何注销?

问题描述:
如何注销一个XAR简易型发射器和接收器的连接?

所属产品线:
Harmony XAR

解决方法:

1. 按下发射器按键7,保持按住状态。

2. 按下发射器红色急停按键。(顶部指示灯亮起,红色。发射器注销需要大约3秒钟。发射器关机。)

注意:当有两台或两台以上发射器需要交替控制一个接收器时,才需要使用此功能。

发射器按键、指示灯如下图: