XAR简易型接收器如何删除所有注册的发射器?
问题描述:
如何在XAR简易型接收器中将所有注册的发射器都删除?所属产品线:
Harmony XAR解决方法:
1. 按一次接收器的功能按键8。(功能指示灯亮起,红色)
2. 按住接收器的选择按键9,保持至少4秒。(所有继电器指示灯亮起后熄灭)
3. 松开接收器的选择按键9.(功能指示灯熄灭)
注意:以上操作会将所有的发射器从接收器删除,一般适用于旧发射器的Replace ID无法获取时。如果功能指示灯闪烁,则表示有一个或多个发射器仍注册在接收器中。
接收器按键、指示灯如下图:

是否有帮助?