XAR简易型发射器如何进行更换?
问题描述:
如何使用一个新的发射器更换已注册的旧发射器所属产品线:
Harmony XAR解决方法:
如果使用一个新的发射器更换已注册的旧发射器,可以在发射器上直接进行如下操作,而无需在接收器上操作:
1. 按住发射器按键8,拔出红色急停按键。
2. 释放发射器按键8.
3. 顺序按下按键1,2,3,4。(指示灯1~4亮起,红色)
4. 按下按钮3并释放(顶部指示灯亮起,绿色。指示灯2闪烁。)
5. 输入所要替换发射器的替换ID,指示灯3亮起。(替换ID标签位于发射器的背面,取下橡胶保护套就可以看到。)输入代码最后一位数字时,将该案件保持按住状态,直至按下停止按钮再松开。

是否有帮助?