我们今天能为您提供什么帮助?

XAR简易型发射器如何选择多桥梁控制模式?

问题描述:
XAR简易型发射器如何在多桥梁控制模式间切换?

所属产品线:
Harmony XAR

解决方法:

XAR简易型发射器如何选择多桥梁控制模式?

1. 按住发射器按键8,拔出红色急停按键。

2. 释放发射器按键8.

3. 顺序按下按键1,2,3,4。(指示灯1~4亮起,红色)

4. 按下按键6并释放。

5. 根据下表选择多桥梁控制模式。