XAR摇杆型如何更换发射器?
问题描述:
如何使用其他发射器替换已经注册的发射器,而无需在接收器上操作?所属产品线:
Harmony XAR解决方法:
按照以下操作可以使用其他发射器替换已经注册的发射器,而无需在接收器上操作:
1. 在新发射器上进入菜单模式。
2. 拨动左侧摇杆移动菜单项至[Replace]并确认。
3. 输入所要替换的发射器的替换ID。
4. 按右侧确认键,显示[Replace][No],之后显示[Replacing],完成替换后显示[Replace][OK]。

是否有帮助?