我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XAR摇杆型发射器如何更改工作频道?
问题描述:
当发现当前工作频段和客户现场无线射频有冲突时,如何更改为其它可用的工作频段?

所属产品线:
Harmony XAR

解决方法:

当发现当前工作频段和客户现场无线射频有冲突时,可以使用此功能更改为其它可用的工作频段:

1. 进入菜单模式。

2. 移动菜单项至[Channel]或[Bank]并确认。

3. 选择一个频道,并确认,显示屏显示[Channel][No]。

4. 拨动左侧摇杆选择[Yes]并确认,设置完毕后会返回至菜单列表。当前工作频道的频率会显示在发射器显示屏上。