我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器CE、CT、CD抽架位置指示触点的动作原理是什么?
问题描述:
MT空气断路器CE、CT、CD抽架位置指示触点的动作原理是什么?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

抽架的CE、CT、CD触点分别对应着连接、试验和退出位置,它们是由相应的驱动器触动的。断路器从连接位置摇出到退出位置的过程中,由于驱动器安装的高度和长度的差异,CE、CT、CD驱动器先后被压线排触发,从而触动对应的触点,使触点能反映抽架所在位置。抽屉式断路器抽架标配CE、CT、CD驱动器各一个,N型的断路器由于尺寸原因,CE驱动器最多安装3个CE触点,CT驱动器最多1个CT触点,CD驱动器最多2个CD触点,并且驱动器无法更换;H型的断路器中CE、CT、CD驱动器均可以安装3个相应触点,并且可通过单独订购的驱动器更换。H型断路器的驱动器实物图如下:

从实物图可以看出:CT驱动器宽度要大一些,所以CT驱动器无法卡进其它驱动器的安装位置,而CD驱动器宽度和CE驱动器一样,但由于独特的犄角设计,CE驱动器可以卡进CD驱动器的位置,CD驱动器无法卡进CE驱动器的位置。总的来说,我们可以用CE驱动器替换CD和CT驱动器,用CD驱动器替换CT驱动器。鉴于此,单独订购的H型驱动器(订货号P048560)中包括2CE驱动器+1CD驱动器,可实现以下的可能组合: