问题描述:
ZB2BZ1605C防护罩能否和急停标牌ZB2BY9330C或者ZB2BY9101C一起使用?所属产品线:
Harmony XB2解决方法:
ZB2BZ1605C防护罩不推荐和急停标牌一起使用。
1、IP防护可能会下降 ;
2、配套的安装板的厚度,会有调整。只配套ZB2BZ1605C,安装板厚度1-4mm之间。如果加上标牌,只能保证1-2mm。
另外:防护罩和标牌都是黄色的,两者的功能类似,都是起警示作用的。很少会叠加使用。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ZB2BZ1605C防护罩不推荐和急停标牌一起使用。
1、IP防护可能会下降 ;
2、配套的安装板的厚度,会有调整。只配套ZB2BZ1605C,安装板厚度1-4mm之间。如果加上标牌,只能保证1-2mm。
另外:防护罩和标牌都是黄色的,两者的功能类似,都是起警示作用的。很少会叠加使用。
是否有帮助?