我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XALB*外形及安装尺寸是多少?
问题描述:
XALB*外形及安装尺寸是多少?

所属产品线:
XALB,XALJ

解决方法:

XALB系列有5个型号:XALB01C、XALB01YC、XALJ01C、XALB02C和XALB03C,其中XALJ01C是带急停按钮的按钮盒(尺寸高度见第一张图的备注4),其他型号都是不带按钮的按钮盒,其外形和安装尺寸图见下图。

XALB01C、XALB01YC、XALJ01C

XALB02C

XALB03C