我们今天能为您提供什么帮助?

如何根据凸轮开关本体型号选其它部件?

问题描述:
如何根据凸轮开关本体型号选其它部件?

所属产品线:
国产K1, K2凸轮开关; 进口K1,K2凸轮开关

解决方法:

已知凸轮开关本体型号,选其它部件需要根据以下参数:

1.前面板尺寸:45X45mm或60X60mm

2.安装方式:多孔安装或单孔安装

3.档位数量和旋转角度

4.操作头手柄:35mm或42mm

4.对标牌的要求:底色、是否是空白、是否定做

举例:给K1H008N选其它部件,要求配35mm手柄、带空白标牌、45X45mm面板

K1H008N是单孔安装、8档开关、手柄旋转角度是40度,符合要求的带前面板的操作头是KBC1H