我们今天能为您提供什么帮助?

LC1N系列接触器如何选延时触点模块?

问题描述:
LC1N系列接触器如何选延时触点模块?

所属产品线:
EasyPact D3N 接触器

解决方法:

LC1N系列接触器,只有LC1N25(含)到LC1N95(含)的范围,可选配正装延时触点模块。

通电延时:0.3...3秒 ,型号:LADT0

1...30秒,型号:LADT2

10...180 秒, 型号:LADT4

1...30秒 ,型号:LADS2

断电延时:0.3...3 秒 ,型号:LADR0

1...30秒 ,型号:LADR2

10...180秒,型号:LADR4