我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12的LO+、LO-逻辑输出如何接线和设置参数?

问题描述:
ATV12的LO+、LO-逻辑输出如何接线和设置参数?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12的LO+、LO-是逻辑输出点,其接线与供电电源使用内部+24V电源或外部+24V电源、逻辑输入类型 NPL(POS:源型、NEG:内部电源漏型、ENEG:外部电源漏型)的设置有关,详细关系见下图:

依次进入配置菜单(CONF) ——完整菜单(FULL) ——输入输出( I-O-) —— LO1配置菜单(LO1-),可以看到LO端子功能设置参数LO1分配(L01)和输出逻辑(LO1S),其中LO1分配为故障FLT时,输出逻辑不可以修改,可分配参数见下图: